Для чего используется портативный компрессорный блок для элегаза SF6?
Портативный компрессорный блок для элегаза SF6 используется для перемещения и сжижения элегаза SF6.
Какая разница между вакуумным насосом и вакуумным компрессором?
Вакуумный насос используется для откачивания из элегазовой ячейки воздуха. В отличие от вакуумного насоса вакуумный компрессор в процессе восстановления элегаза SF6 обеспечивает для компрессора элегаза SF6 начальное давление больше 1 бара и таким образом позволяет создать остаточное давление в резервуаре с элегазом до 1 мбара.
Почему необходимо использовать специальное оборудование для работы с элегазом SF6?
Элегаз SF6 является парниковым газом, отрицательно влияющим на климат. 1 кг элегаза SF6 соответствует приблизительно 23 тоннам CO2. По этой причине необходимо избегать утечек его в атмосферу и обязательно использовать специальное оборудование. Благодаря особенностям конструкции и использованию специальных автоматических клапанов, установленных в сервисной установке WIKA для работы с элегазом SF6, потери газа можно свести к минимуму.
Для заполнения чего можно использовать портативный компрессорный блок для элегаза SF6?
Благодаря максимальному выходному давлению 50 бар абс. Вы можете использовать портативный компрессорный блок элегаза SF6 для заполнения как газовых баллонов, так и других емкостей. При таком давлении элегаз SF6 уже переходит в жидкое состояние, позволяя тем самым сэкономить место для хранения. С помощью второго выхода, оборудованного редуктором давления, можно осуществлять заполнение до давления 16 бар абс. с возможностью регулировки. Этим обычно пользуются при заполнении коммутационного и другого оборудования.
Можно ли компрессорным блоком для элегаза SF6 выполнить откачку из оборудования или резервуаров?
Дпя полной откачки газа из оборудования или резервуаров требуется второе устройство, вакуумный компрессор для элегаза SF6, так как, находясь со стороны входа, портативный компрессорный блок элегаза SF6 позволяет получить лишь конечное давление немного меньше 1 бар абс.
Какая разница между “безмасляным” и “самосмазывающимся”?
В безмасляном компрессоре все равно остается небольшое количество смазки, которая при некоторых условиях может попасть в контур. “Самосмазывающийся” относится к компрессорам, которые полностью работают без дополнительной смазки.
Почему рекомендуется использовать “самосмазывающиеся” компрессоры?
“Самосмазывающиеся” компрессоры рекомендуется использовать для предотвращения попадания в контур SF6 частиц смазки и т.п., которые даже в небольших количествах в некоторых применениях могут вызвать технические проблемы. Во всем сервисном оборудовании WIKA для работы с элегазом используются только “самосмазывающиеся” компрессоры.
Какие предосторожности следует предпринимать при подключении портативного компрессорного блока элегаза SF6?
Чтобы подключить портативный компрессорный блок элегаза SF6, рекомендуется использовать специальные соединительные шланги, предназначенные для работы с элегазом SF6. Следует соблюдать аккуратность, так как они оборудованы автоматическими клапанами и уже заполнены элегазом SF6 или полностью откачаны перед первым использованием. В противном случае в контур и в заполняемое оборудование может попасть воздух, влага и т.д.
Какие сервисные задачи можно выполнить с помощью сервисной установки?
Сервисная установка для элегаза SF6 представляет собой агрегат, который можно использовать для восстановления и заполнения элегазом SF6 элегазовых ячеек, а также для фильтрации откачанного газа. Также с помощью сервисной установки можно без проблем выполнять ввод в эксплуатацию баллонов с элегазом SF6.
Какие особенности имеет концепция безопасности, применяемая в GPU-S-x000?
Особенностью данного устройства является деление на два автономно работающих контроллера. Устройство управления технологическим процессом управляет всеми процессами и обеспечивает связь с оператором посредством дисплея ввода (также называемого HMI “человеко-машинный интерфейс”). Защитный контроллер, который основан на компонентах уровня полноты безопасности SIL 2, контролирует критичные состояния системы. К компонентам, сертифицированным по SIL 2, относятся датчики давления, тензодатчик для содержимого измерительного резервуара и детектор элегаза SF6 (ИК-технология). Последний регистрирует выбросы в диапазоне 0 ... 2000 частей на млн. по объему. Когда превышаются допустимые для рабочего места пределы (1000 частей на млн. по объему), детектор автоматически переводит систему в безопасное состояние и выдает предупреждение оператору. Таким образом, в процессе обработки элегаза SF6 его выделение в атмосферу уменьшается до минимума. WIKA – единственный поставщик сервисных установок для работы с элегазом SF6 с обеспечением эксплуатационной безопасности в соответствии с SIL 2.
Можно ли обойтись без предварительного фильтра при восстановлении элегаза SF6 с помощью сервисной установки?
Хотя в сервисной установке WIKA имеются две фильтрующих системы (фильтр частиц и фильтр элегаза SF6), в случае сильного загрязнения элегаза SF6 для защиты системы следует использовать предварительный фильтр (например, GPF-10).
Почему нельзя использовать производительность компрессора элегаза SF6 напрямую для сравнения скоростей процесса?
Хотя производительность компрессора элегаза SF6 может служить индикацией скорости процесса, другие факторы, такие как
- диаметр трубы сервисной установки элегаза SF6
- конструкция трубы (количество сужений и т.д.)
- оптимизация процессов программным способом
- общие условия (длина используемого шланга, его диаметр и т.д.)
могут также быть очень важны.
Опасно ли работать с элегазом SF6?
Соприкосновение с чистым элегазом SF6 для здоровья неопасно. Тем не менее, элегаз SF6 относится к парниковым газам, и поэтому любыми способами следует избегать выброса его в атмосферу.
Какое оборудование используется для обработки газа?
Оборудование для обработки газа может до определенной степени отфильтровывать твердые частицы и удалять влагу из газа. Если после процесса осушения и фильтрации удается вернуть характеристики элегаза к первоначальным значениям, то такой элегаз можно вернуть в систему. В противном случае элегазовую ячейку необходимо откачать и заполнить новым чистым элегазом SF6.