Вопросы-Ответы

Первичные элементы расхода

Что такое первичные элементы измерения расхода?

Первичные элементы измерения расхода встраиваются в систему трубопроводов и создают заданный перепад давления за счет частичного сужения прохода расходомера. Значение расхода пропорционально квадратному корню от величины создаваемого дифференциального давления.


Как с помощью первичного элемента можно измерить дифференциальное давление?

Для измерения дифференциального давления необходимо сочетание первичного элемента измерения расхода и преобразователя дифференциального давления.


Что такое коэффициент расхода Cv?

Коэффициент расхода CV определяет соотношение между действительным расходом и теоретическим его значением. Различные первичные элементы расхода одной и той же геометрической формы, находящиеся в одних и тех же условиях потока и с одинаковыми значения числа Рейнольдса обладают одинаковым коэффициентом расхода.


В чем разница между дифференциальным давлением Δp и постоянными потерями давления?

Дифференциальное давление Δp (перепад давления на измерительном участке) измеряется в зоне сужения сечения трубопровода, после чего преобразуется в значение расхода с помощью преобразователя дифференциального давления  . Разница между величиной давления выше по потоку и восстановившемся давлением ниже по потоку представляет собой потерю давления. После сужения давление ниже его значения до сужения. Постоянную потерю давления необходимо учитывать, поскольку она затрудняет работу насоса, компрессора или котла за счет необходимости поддерживать постоянный расход в системе, а соответственно требует больших энергозатрат.


Где можно найти значения коэффициента расхода CV?

Значения коэффициента расхода Сv можно найти в стандарте (ISO 5167) для сопел, трубок Вентури и измерительных диафрагм, которые производятся с учетом допусков, оговоренных в этом стандарте.


Что такое коэффициент бета (β)?

Соотношение бета определяет степень сужения поперечного сечения трубы. Поэтому о нем говорят как о коэффициенте. Коэффициент бета, равный 0,75, соответствует сужению поперечного сечения трубы на 75 %.


Требуется ли калибровка первичного элемента измерения расхода?

Калибровка первичных элементов измерения расхода, которые произведены в соответствии с заданными допусками, не требуется. В основном калибровка производится для применений, требующих особой точности измерений, например для коммерческого учета или испытаний для определения эксплуатационных характеристик. С помощью калибровки можно добиться погрешности измерения менее 0,5 %.


В чем преимущество миниатюрной измерительной диафрагмы перед измерительным фланцем?

Миниатюрная измерительная диафрагма представляет собой сборочную единицу, состоящую из первичного элемента измерения расхода и штуцеров отбора давления. В отличие от измерительного фланца для нее не требуются фитинги, патрубки, вентили, переходники и кронштейны. Миниатюрная измерительная диафрагма может монтироваться между стандартными фланцами.


Что такое кавитация?

Кавитация – это режим потока, при котором образуются пузырьки газа. Эти пузырьки по прошествии некоторого времени лопаются, тем самым создавая высокое давление.


При каких условиях происходит кавитация?

Кавитация возникает при больших скоростях потока, или когда объект движется по потоку с высокой скоростью. Также кавитация может возникнуть в случае падения давления ниже давления пара в жидкости с последующим возрастанием выше него.


Способны ли ограничительные диафрагмы с несколькими отверстиями предотвратить кавитацию при необходимости получения большого перепада давления?

Ограничительные диафрагмы с несколькими отверстиями не решают проблему возникновения кавитации. Тем не менее, в данном случае могут помочь многоступенчатые ограничительные диафрагмы.


Каковы требования к прямолинейным участкам выше/ниже по потоку для измерительных диафрагм и трубок Вентури?

Однозначного ответа нет. Длина прямолинейных участков выше и ниже по потоку зависит от многих факторов, например, системы трубопроводов и коэффициента бета. При возникновении вопросов по конкретному применению мы всегда готовы помочь Вам советом.


Что такое ограничительные диафрагмы и где они применяются?

Ограничительные диафрагмы используются для создания управляемого или ограниченного расхода. Они предотвращают возникновение повышенной нагрузки на первичный элемент измерения расхода, а также предупреждают возможность кавитации. Ограничительные диафрагмы также могут использоваться для контроля герметичности в процессе опрессовки системы при пуско-наладке производственной линии.


В чем преимущества трубки Пито?

Трубки Пито просты в монтаже и эксплуатации. Они обеспечивают надежную работу и имеют стабильные характеристики при незначительных потерях давления. При использовании трубок Пито достигается экономия средств и энергии. Они могут применяться как в качестве стационарных датчиков давления, так и в качестве портативных приборов контроля.


В чем преимущества систем FlowPak и ProPak перед первичными элементами измерения расхода?

Преимуществом систем FlowPak и ProPak является отсутствие необходимости прямолинейных участков выше и ниже по потоку независимо от профиля потока. Монтаж может осуществляться в условиях с ограниченным свободным пространством. Потери давления сведены к минимуму, благодаря чему достигается наивысшая энергоэффективность для всех типов расходомеров.


Каковы условия возникновения звука?

Условием возникновения звука является протекание газа через диафрагму, сопровождающееся падением давления. Критичное значение давления создается при условии, когда скорость потока достигает скорости звука в используемом газе. Это происходит, когда соотношение Pвых/ Pвх составляет примерно 0,5. При возникновении звука расход и Рвых остаются постоянными.