В чем разница между DKD калибровкой и калибровкой после изготовления продукции?
С калибровкой DKD заказчик получает сертификат DKD, с калибровкой после изготовления продукции -сертификат 3.1. по DIN EN 10204. Более подробная информация
"Calibration" flyer.
Что означает калибровка?
Калибровка означает отклонение метрологических характеристик от эталона. Калибровка не включает в себя каких либо манипуляций со средством измерения, таких как корректировка нуля, линейности или верхнего предела. При определение в качестве эталонного значения используется эталон и погрешность определяется как величина отклонения проверяемого средства измерения. Приведенная погрешность - есть величина отношения абсолютной погрешности к диапазону средства измерения, относительная - есть величина отношения абсолютной погрешности к точке у средства измерения.
Что такое настройка?
Настройка означает процедуры, при которых происходит улучшение метрологических показателей средства измерения. Настройка средства измерения требует вмешательства и процедур, свзяанных с корректировкой нуля, линейности и/или верхнего предела измерения.
Что означает поверка?
Поверка средства измерения означает прцедуру сравнения показания средства измерения относительно эталона. В случае превышения заявленных метрологических характеристик (прибор не в классе) - изделие бракуется, в случае если проверяемое срество измерения в классе - на средство измерения ставится штамп о поверке и/или выписывается свидетельство о поверке (при наличие серийного номера).
Какое максимальное давления возможно при поверке АО "ВИКА МЕРА"?
1 600 бар
Какое количество точек необходимо проверять для средств измерения давления?
для средств измерения давления с погрешностю менее <= 0,6 % мин. 9 точек
для средств измерения давления с погрешностью более > 0,6 % мин. 5 точек
Как часто необходимо поверять средство измерения давления?
Межповерочный интервал регламентируется свидетельством об утверждении типа средства измерения
Какие средства измерения давления и температуры может поверять АО "ВИКА МЕРА"?
Данную информацию можно получить, ознакомившись с областью аккредитации АО "ВИКА МЕРА".
Какая разница между калибровкой и верификацией?
Разница межу калибровкой и верификацией заключается в том, что верификация должна выполняться государственным органом. В некоторых случаях могут применяться законодательные ограничения. Калибровка – это регулярная проверка измерительных приборов. Для этих целей используется эталонный измерительный прибор с прослеживаемостью вплоть до национального стандарта. В обеих процедурах прописана только проверка качества индикации, а не ее корректировка.
Какая разница между калибровкой и регулировкой?
Если прибор откалиброван, но отклонение слишком большое и не удовлетворяет техническим характеристикам производителя, прибор должен быть возвращен в исходное состояние. Этот процесс называется регулировкой.
Какие могут возникнуть последствия при отсутствии регулярной калибровки приборов?
Каждый измерительный прибор в результате механического, химического или теплового воздействия подвергается старению. В результате со временем это приводит к изменению измеренных значений. Если падает точность прибора, это может привести к с бою технологического процесса или даже к угрозе безопасности. Благодаря калибровке это можно своевременно определить и устранить.
Какая разница между заводской калибровкой и поверкой в соответствии с ISO 17025?
Разница заключается в том, что заводская калибровка документально подтверждает отклонения от эталона, а поверка в соответствии с ISO 17025 обеспечивает прослеживаемость вплоть до государственного эталона. Кроме того, вместе с погрешностью документально подтверждается также значение гистерезиса и невоспроизводимости. Также результаты такой поверки признаются во всем мире.
Чем отличается калибровочный сертификат в соответствии с ISO 17025 от заводской калибровки?
В процессе поверки в соответствии с ISO 17025 определяется намного больше параметров, и расширенная неопределенность измерений представляется в графическом виде. Поэтому такая поверка признается всеми эксплуатирующими организациями по всему миру.