Вопросы-Ответы

Манометры

Высота над уровнем моря оказывает влияние на результат измерений относительного давления?

Нет, так как обычно измеряется перепад давления окружающей среды.

Как измерительная система для дифференциальных манометров модели 7 с мембранами реагирует при превышении верхнего предела измерения?

Безопасность избыточного давления, на плюс или минус сторонах, вплоть до максимального рабочего давления (PN40, PN100, PN250, PN400), достигается за счет опорных металлических элементов поверхности. Давление в пределах допустимого диапазона перегрузки не оставляет необратимых повреждений измерительной системы.

Какова температура газа, хранящегося в криогенных сосудах, когда он достигает манометра?

Криогенный газ представляет собой газ, который является газообразным при комнатной температуре и давлении, и переходит в жидкое состояние из-за охлаждения и сжатия. Благодаря охлаждению и сжатию объем газа может быть уменьшен, и, таким образом, огромное количество можно хранить внутри сосуда. Обычно жидкими газами, которые хранятся в закрытых сосудах, являются азот, кислород, аргон, углекислый газ, сжиженный природный газ (СПГ) и закись азота. Следующая диаграмма показывает кипение этих газов при атмосферном давлении и при давлении 20 бар внутри сосуда: Самая низкая температура для жидких технических газов внутри сосуда -196° С в жидкой фазе азота, если есть около 1 бар внутри сосуда. Если температура жидкого газа внутри сосуда увеличивается, то давление внутри сосуда увеличивает также. Сосуд для жидких газов всегда состоит из двух сосудов: одного внутреннего и одного внешнего сосуда. Существует вакуум между сосудами, которые соединены стальными прутьями. Вакуум изолирует внутреннюю емкость от температуры окружающего воздуха, чтобы гарантировать, что температура среды внутри сосуда будет меньше подвержена температуре окружающей среды. Существуют две трубки, которые соединяют внутренний сосуд с манометром, установленным вне резервуара. Один соединяет верхнюю часть сосуда (газовая фаза) с манометром и другие соединяет нижнюю часть сосуда (жидкая фаза) с манометром. Как только газ в трубе выходит из внешнего сосуда, то есть изолированные области, он становится газообразным. В трубке газ выранивается с температурой окружающей среды быстрее, чем он достигнет манометра. Как следствие, низкая температура газа в трубке, снаружи сосуда температура окружающей среды. Для наших крио Датчиков низкая допустимая температура окружающей среды от -40° С. Среда всегда газообразная, когда он достигает манометра.

Для чего нужен «маленький желтый флажок» на корпусе манометра?

Манометры для диапазонов давления до 25 бар, обычно имеют пробку наливного отверстия с желтым флажком. Этот флажок закрыт при поставке и должен быть открыт при монтаже для того, чтобы исключить возможность увеличения давления в корпусе. Давление в корпусе приводит к недопустимому снижению точности для манометра.

Что я могу сделать, если температура измеряемой среды на участке, где применяются гидрозаполненые манометры, составляет более 100° С?

Вы можете использовать сифонные трубки или капиллярные линии в качестве дополнительного элемента охлаждения для снижения температуры среды.

Что произойдет, если дифференциальный манометр модели 7 с разделительной мембраной, изготовленной из эластомера, будет работать при температуре ниже температуры окружающей среды, указанной в паспорте?

При работе данного прибора при температуре ниже температуры окружающей среды (указанной в паспорте) значительно ухудшается класс точности прибора, так как мембрана (которая либо выполнен из фторного каучука FPM / FKM или нитрильного каучука NBR) застывает при низких температурах.

Что такое класс точности?

Класс точности указывает ошибку измерения в процентах от диапазона измерения.

В чем разница между стандартным манометром и исполнением повышенной безопасности?

Версия повышенной безопасности (обозначение S3 по EN837) имеет дополнительную стенку между циферблатом и измерительной системой. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может быть полностью выдавлена. Стекло обычно изготавливают из ламинированного безопасного стекла. Если давление накапливается в корпусе (например, от разрыва трубки Бурдона), это давление полностью выйдет через заднюю стенку, которая затем выбрасывается из корпуса манометра. Сброс давления через стекло не может произойти, так что никакого риска для персонала пораниться осколкамии вылетающего стекла нет. Контрольно-измерительные инструменты WIKA специально маркируются на циферблате как "S" в кружке.

Какую функцию выполняет трех- или пяти ходовой вентильный блок?

Данные выравнивающие давление вентили (со встроенными запорными, продувочными и сбросными клапанами) позволяют сбрасывать давление с одной или обеих сторон манометра и осуществлять продувку линии отбора давления.


Какое назначение однозаходного вентиля?

Посредством встроенных вентилей выравнивания давления достигается однородность подачи давления на стороны большего и меньшего давления, чтобы избежать односторонней перегрузки как во время запуска, так и при эксплуатации, а также для проверки нулевой точки в процессе эксплуатации.

Какое назначение трех-ходового крана?

Посредством встроенных вентилей выравнивания давления достигается однородность подачи давления на стороны большего и меньшего давления, чтобы избежать односторонней перегрузки, как во время запуска, так и при эксплуатации, а также для проверки нулевой точки в процессе эксплуатации.

Когда на шкале должна быть нанесена маркировка CE?

Когда измерительный прибор должен отвечать Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED; >= 200 бар), Директиве по электромагнитной совместимости (например, INTELLiGauge) или правилам безопасной эксплуатации электротехнических установок низкого напряжения (например 821 или 851 контактов).

Когда следует использовать дроссель?

При скачках давления или резком увеличении и уменьшении давления.

Какие манометры подходят для жидкостей с небольшим диапазоном измерения?

Для жидкостей до 16 мбар подходят мембранные манометры (благодаря самоочистке измерительной камеры).

Почему модели 736.11 и 736.51 не подходят для агрессивных сред?

Меньшее давление (Минус сторона) проникает внутрь показывающей части корпуса и, таким образом, шкала (сделана из Al), стрелка (сделана из Al), стекло и т.д. взаимодействуют с средой. Плюс сторона, которая состоит из капсулы внутри, изготовлена из нержавеющей стали и, таким образом, устойчива к агрессивным средам.

Почему некоторые манометры могут быть использованы только до температуры окружающей среды 60 ° С?

Если стекло манометра выполнено из безопасного стекла, то манометр может быть использован только до температуры окружающей среды 60 °C. Защитное стекло сделано из двух стеклянных дисков. Эти стеклянные диски закреплены вместе с помощью пленки. Если температура поднимается выше 60° С, то пленка пузырится. Следовательно, показания с легкостью прочесть будет невозможно. Для использования манометра при температуре выше 60 °C возможна замена стекла манометра (например, стекло из поликарбоната).

Зачем нужно гидрозаполнение?

Гидрозаполнение служит для гашения колебаний внутри корпуса манометра. Это позволяет избежать повреждений, вызванных вибрацией, и увеличивает срок службы движущихся частей.

Почему перепад давления в дифференциальных манометрах с трубкой Бурдона в модели 7 не допускается меньше, чем 1/6 верхнего предела измерения?

Для манометров дифференциального давления модели 7 постоянное давление соответствует 270 градусам разворота полной шкалы. Если дифференциальное давление составляет 1 бар при постоянном давлении 10 бар, две величины должны быть разделены друг относительно друга на расстоянии приблизительно 27 градусов. В результате этого, чтобы гарантировать удобство чтения,  перепад давления не должна быть ниже 1/6 от полной шкалы (прибл. 45 градусов).

Что такое мехатронные измерительные приборы?

Это приборы, где электронные компоненты или узлы объединены с механическими измерительными инструментами. Таким образом, существует чисто механический циферблат с дополнительным электрическим выходным сигналом, или электромагнитным реле. Преимущество таких инструментов, в том, что, если источник питания или измерительный сигнал будет нарушен или прерван, измеренное значение может по-прежнему отображаться на циферблате.

Что означает аббравиатура PGT и PGS?

Модель PGT (Pressure Gauge Transmitter- преобразователь давления) это электро-механический прибор измерения давления, который показывает давление, не требуя подключения к источнику питания и одновременно выдает электрический сигнал. Модель PGS (Pressure Gauge Switch- переключатель давления)  это электро-механический прибор измерения давления, который показывает давление, не требуя подключения к источнику питания и одновременно выполняет функции переключателя давления.

Что такое перекидной контакт?

Когда уставка достигает своего значения  одна цепь размыкается (NC) и одна цепь замыкается (NO) одновременно

Что такое электроконтакт с магнитным поджатием (модель 821)?

Электроконтакт с магнитным поджатием это механический контакт с коммутационным током до 30Вт и 50ВА. Срабатывание контактов происходит при превышении стрелкой установленного номинального значения или падении ниже его. Замыкание цепи происходит, когда контактный рычаг, расположенный на стрелке прибора, попадает в электрической поле постоянного магнита, установленного на стрелке электрокотактного механизма. За счет притяжения магнита электроконтакт с магнитным поджатием устойчив к вибрации. Размыкание цепи и открытие пружины происходит в тот момент, когда сила обратного хода чувствительного элемента  превышает силу притяжения магнита.

Что такое герконовый контакт (модель 851)?

Герконовый контакт часто используется при небольших напряжениях. Высокая герметичность и конструкция контакта, погруженного в инертный газ, предотвращает появление поверхностной коррозии. 
Контакты нашли широкое применение благодаря их высокой надежности и малому сопротивлению.В таких приборах как ПЛК , для преобразования сигналов в измерительных приборов, индикаторных лампах, передатчиках акустических сигналов и многих других.

Что такое электронный контакт (модель 830.E)?

Электронный контакт это бесконтактный индуктивный контакт с интегрированным коммутационным уселителем. Широко используется в приборах с гидрозаполнением, предпочтительно на малых мошностях и DC напряжениях, например, для передачи входного сигнала на ПЛК (программируемый логический контроллер).

Что такое индуктивный электроконтакт (модель 831)?

Индуктивный переключатель оборудован бесконтактным электрическим сенсором (датчиком положения) в сответствии с EN 50227. Выходной сигнал определяется наличием или отсутствием флажка в электромагнитном поле переключателя, перемещяемого стрелкой прибора. Широко применяется во взрывоопасных зонах.

Что такое изолирующий усилитель?

Изолирующий усилитель передает цифровые сигналы из взрывоопасной зоны. Сигнал может передаваться либо от датчика согласно DIN 19234 (NAMUR), либо с помощью механических контактов. Входной сигнал надежно изолирован от выходного сигнала и источника питания в соответствии с DIN EN 50020. Выходой сигнал надежно изолирован от источника питания в соответствии с DIN EN 50178.

Что такое ATEX?

ATEX-широко используется как синоним для Европейского Союза сертификации ATEX. Название происходит в форме аббревиатуры от французского "взрывающаяся атмосфера". В настоящее время состоит из двух директив, а именно взрывозащита оборудования директива ATEX 94/9/EC и рабочего места директива ATEX 99/92/EC.

Что означает функция переключения?

Под функцией переключения мы подразумеваем функцию размыкания или замыкания электрической цепи. Нормально-закрытый контакт размыкает цепь при повышение температуры (по часовой стрелке); нормально-открытый контакт замыкает цепь при повышение температуры (по часовой стрелке).

Какой стандарт регулирует контактные манометры?

Скользящие контакты и электроконтакты с магнитным поджатием устанавливаются в манометры и термометры с диаметром корпуса 100 и 160 мм, в соответствии DIN 16085.

Для чего используется оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха?

Оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха, также известное как устройства кондиционирования воздуха, обеспечивают обмен использованного в помещении воздуха на свежий, забираемый снаружи помещения. Таким образом, помещения вентилируются в необходимом объеме и одновременно повышается качество воздуха.


Почему важно сделать оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха как можно менее энергоемким?

Из соображений защиты окружающей среды и снижения стоимости потребляемой электроэнергии очень важно максимально снизить энергопотребление оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха, так как самый высокий его уровень в жилых, офисных и коммерческих помещениях приходится именно на вентиляцию и кондиционирование. Кроме того, некоторые стандарты ЕС теперь регламентируют кпд систем.


Каковы функции измерительных приборов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха?

Измерительные приборы для систем вентиляции и кондиционирования воздуха могут указывать на любые чрезмерные потери давления, обусловленные загрязненными фильтрами, позволяют управлять надлежащим рабочим состоянием системы и предотвращают разрушение теплообменников в результате их обмерзания. Кроме того, благодаря наличию цифрового интерфейса они могут использоваться для мониторинга эксплуатируемых систем.


Что приводит к дрожанию стрелки манометра?

Если манометр подвергается вибрации или пульсации давления измеряемой среды, это может привести к возникновению эффекта “дрожания стрелки”. Гидрозаполнение манометра может предотвратить данный эффект и обеспечить получение правильных результатов измерения давления.


Могут ли вибрации со временем повредить манометр?

Вибрации могут привести к необратимому повреждению механизма манометра. Это может значительно сократить срок его службы. В данном случае может помочь гидрозаполнение, так как оно сглаживает воздействие вибрации
на внутренний механизм и одновременно с этим обеспечивает смазку трущихся деталей.

Как предотвратить запотевание смотрового стекла манометра?

В ходе эксплуатации при низких температурах может образовываться конденсат, который ограничивает видимость показаний манометра или может даже привести к замерзанию смотрового стекла. Благодаря гидрозаполнению предотвращается запотевание или замерзание стекла и гарантируется беспрепятственная видимость.

Что означает класс точности манометра?

Класс точности манометра показывает допустимое отклонение показаний индикатора в процентах к значению полной шкалы.


Какая информация указывается на циферблате манометра?

На циферблате указываются единицы измерения, класс точности, серийный номер, стандарт на конструкцию (стандарт, используемый при изготовлении измерительного прибора) и обозначение материала, из которого изготовлены части, контактирующие с измеряемой средой. На некоторых манометрах имеется обозначение (S). Данная маркировка означает безопасную версию манометра, который обеспечивает защиту персонала в случае неисправности.


Существуют ли специальные нормы или технические условия, регламентирующие шкалу манометра?

Имеются специальные нормы или технические условия. Шкала должна всегда составлять точно 270 угловых градусов. Кроме того, цифры рядом с маленьким черным квадратом указывают максимальное давление при статической нагрузке.


Каков принцип действия манометров с трубкой Бурдона?

В данных манометрах измерение производится трубкой Бурдона, передающей давление непосредственно к стрелке.


Каков принцип действия мембранного манометра?

В мембранном манометре давление передается через гофрированную мембрану к тяге, которая связана с механизмом.


Когда имеет смысл использовать мембранный манометр?

Мембранные манометры могут использоваться тогда, когда манометры с трубкой Бурдона достигают своих физических пределов. Они могут использоваться при очень низких значениях давления и с критичными средами. Кроме того, они обеспечивают высокую степень безопасности при перегрузках.


Каковы минимальные диапазоны измерения манометров с трубкой Бурдона и мембранных манометров?

Манометры с трубкой Бурдона имеют нижний предел диапазона измерения 600 миллибар. В отличие от них мембранные манометры имеют большую поверхность мембраны, именно это делает возможным снизить нижний предел диапазона измерения до 16 миллибар.


Как можно защитить мембранный манометр от воздействия агрессивной среды?

Для защиты прибора используется покрытие мембраны манометра ПТФЭ, золотом, сплавом Хастеллой и другими материалами.


Что означает аббревиатура СПГ (LNG)?

СПГ (LNG) аббревиатура для сжиженного природного газа, а также природного газа (основной компонент метан), который сжижается благодаря низким температурам и относительно низким давлениям, храниться и транспортироваться в криогенных баках.