Может ли трехпроводное подключение работать также и по двухпроводной схеме подключения?
Нет.
Способен ли каждый датчик измерять давление любой среды?
Нет, материалы, указанные в типовом листе, должны быть проверены заказчиком на соответствие.
Может ли быть изменен разъем?
Электрический разъем не может быть изменен.
Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?
Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.
Что вызывает дрейф нуля?
Дрейф нуля вызывают, как правило, старение электрических компонентов, температурные колебания и электрическая нагрузка.
Какие существуют решения для гашения пульсаций?
Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.
Будет ли преобразователь давления работать без блока питания?
Нет.
Будет ли датчик давления работать правильно, если напряжение питания будет находиться чуть ниже минимального уровня?
До определенного значения давления преобразователь давления будет по-прежнему обеспечивать правильный выходной сигнал. Если давление повысится за пределы этой точки, выходной сигнал останется на прежнем значении, так как питание будет недостаточным для повышения уровня выходного сигнала.
Для чего используется оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха?
Оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха, также известное как устройства кондиционирования воздуха, обеспечивают обмен использованного в помещении воздуха на свежий, забираемый снаружи помещения. Таким образом, помещения вентилируются в необходимом объеме и одновременно повышается качество воздуха.
Почему важно сделать оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха как можно менее энергоемким?
Из соображений защиты окружающей среды и снижения стоимости потребляемой электроэнергии очень важно максимально снизить энергопотребление оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха, так как самый высокий его уровень в жилых, офисных и коммерческих помещениях приходится именно на вентиляцию и кондиционирование. Кроме того, некоторые стандарты ЕС теперь регламентируют кпд систем.
Каковы функции измерительных приборов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха?
Измерительные приборы для систем вентиляции и кондиционирования воздуха могут указывать на любые чрезмерные потери давления, обусловленные загрязненными фильтрами, позволяют управлять надлежащим рабочим состоянием системы и предотвращают разрушение теплообменников в результате их обмерзания. Кроме того, благодаря наличию цифрового интерфейса они могут использоваться для мониторинга эксплуатируемых систем.
Что понимается под погрешностью механических переключателей давления или температуры?
Под погрешностью понимается отклонение между уставкой и фактическим значением точки переключения. Для механических переключателей давления или температуры термином “погрешность” пользуются крайне редко, потому что уставка часто устанавливается самим пользователем.
Что такое воспроизводимость применительно к механическим переключателям давления или температуры?
Воспроизводимость является одной и важнейших характеристик механических переключателей давления или температуры. Данный параметр описывает максимальное отклонение между точками переключения при неоднократном приближении в одному и тому же значению давления или температуры. Эта величина показывает, насколько надежно переключатель давления будет каждый раз срабатывать при одном и том же значении давления.
Какой критерий выбора переключателей давления является наиболее важным?
Самым важным критерием выбора подходящего переключателя давления является:
- тип давления
- область применения (например, Ex или системы с уровнем безопасности по SIL)
- диапазон уставок (при каком давлении должен срабатывать переключатель давления) и рабочий диапазон
- вариант исполнения контактов (сколько у заказчика точек переключения, сколькими цепями заказчик должен управлять)
- и расчетная электрическая мощность
Какой переключатель необходимо использовать в системе обеспечения безопасности?
Для использования в системах обеспечения безопасности нужен переключатель давления или температуры с сертификатом SIL.
Что означают термины гистерезис /дифференциал/зона нечувствительности применительно к переключателям давления или температуры?
Все три термина означают разницу между точкой переключения и точкой сброса. В точке переключения за счет приведения в действие переключатель изменяет состояние подключенной цепи. В точке сброса восстанавливается
первоначальное состояние. Это является сущностью переключателя.