Может ли трехпроводное подключение работать также и по двухпроводной схеме подключения?
Нет.
Способен ли каждый датчик измерять давление любой среды?
Нет, материалы, указанные в типовом листе, должны быть проверены заказчиком на соответствие.
Может ли быть изменен разъем?
Электрический разъем не может быть изменен.
Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?
Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.
Что вызывает дрейф нуля?
Дрейф нуля вызывают, как правило, старение электрических компонентов, температурные колебания и электрическая нагрузка.
Какие существуют решения для гашения пульсаций?
Для этого мы рекомендуем использовать технологическое присоединение с уменьшенным диаметром
пневматического порта 0,6 мм или 0,3 мм.
Будет ли преобразователь давления работать без блока питания?
Нет.
Будет ли датчик давления работать правильно, если напряжение питания будет находиться чуть ниже минимального уровня?
До определенного значения давления преобразователь давления будет по-прежнему обеспечивать правильный выходной сигнал. Если давление повысится за пределы этой точки, выходной сигнал останется на прежнем значении, так как питание будет недостаточным для повышения уровня выходного сигнала.
Для чего используется оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха?
Оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха, также известное как устройства кондиционирования воздуха, обеспечивают обмен использованного в помещении воздуха на свежий, забираемый снаружи помещения. Таким образом, помещения вентилируются в необходимом объеме и одновременно повышается качество воздуха.
Почему важно сделать оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха как можно менее энергоемким?
Из соображений защиты окружающей среды и снижения стоимости потребляемой электроэнергии очень важно максимально снизить энергопотребление оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха, так как самый высокий его уровень в жилых, офисных и коммерческих помещениях приходится именно на вентиляцию и кондиционирование. Кроме того, некоторые стандарты ЕС теперь регламентируют кпд систем.
Каковы функции измерительных приборов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха?
Измерительные приборы для систем вентиляции и кондиционирования воздуха могут указывать на любые чрезмерные потери давления, обусловленные загрязненными фильтрами, позволяют управлять надлежащим рабочим состоянием системы и предотвращают разрушение теплообменников в результате их обмерзания. Кроме того, благодаря наличию цифрового интерфейса они могут использоваться для мониторинга эксплуатируемых систем.
Какие существуют присоединения приборов измерения давления?
Электронные приборы измерения давления имеют различные присоединения. К двум наиболее важным вариантам присоединения относятся соединения с внутренней и с открытой мембраной.
Чем отличается конструкция внутренней мембраны от конструкции открытой мембраны?
В случае конструкции с внутренней мембраной среда контактирует с мембраной датчика внутри присоединения через порт отбора давления. В случае конструкции с открытой мембраной порт отбора давления имеет герметичное соединение с открытой, второй мембраной. Заполняющая жидкость внутри системы передает давление к внутренней мембране датчика.
Когда используются преобразователи давления с внутренней мембраной, а когда - с открытой?
Преобразователи давления с внутренней мембраной являются промышленным стандартом для газообразных и жидких сред, так как с ними легко обращаться и их производство является относительно недорогим. Преобразователи давления с открытой мембраной используются, когда требуется обеспечение очистки соединения без образования налета.
Какие преимущества имеет присоединение с открытой мембраной?
Преимущества присоединения с открытой мембраной заключаются в том, что среда не может попасть внутрь соединения. Это означает, что такая мембрана может использоваться с кристаллизующимися, вязкими, агрессивными и налипающими средами. В связи с тем, что открытая мембрана может изготавливаться из специальных материалов, обеспечивается защита датчика от возможного повреждения.
Как ошибка установки нуля влияет на точность преобразователя давления?
Если появляется ошибка установки нуля, результаты измерения изменяются, так как происходит параллельное смещение характеристики прибора.
Как ошибка шкалы влияет на точность преобразователя давления?
Ошибка шкалы приводит к изменению результатов измерения, так как меняется наклон характеристической кривой. В начале шкалы данная ошибка оказывает незначительное влияние, но дальше она все время увеличивается и, начиная с определенного значения, становиться очень заметной.
Как нелинейность влияет на погрешность преобразователя давления?
Нелинейность приводит к такому изменению результата измерения, когда характеристическая кривая будет не прямой, а кривой.
Как влияет на точность преобразователей давления ошибки установки нуля, ошибки шкалы и нелинейность?
Если одновременно возникают все три вида погрешности, они либо нейтрализуют друг друга, либо увеличивают суммарную погрешность.